This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:PGA450 Q1固件示例

Guru**** 2594880 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA450-Q1, PGA460-Q1, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658250/pga450q1evm-pga450-q1-example-firmware

部件号:PGA450Q1EVM
线程中讨论的其他部件:PGA450-Q1TIDA-0.0151万PGA460-Q1PGA460

您好,

我想在PGA450Q1 EVM上实施一些特定功能。

是否可以安装固件?

谢谢!

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michele:

    PGA450-Q1的内部8051 MCU的固件可在PGA450-Q1工具与软件页面( www.ti.com/.../toolssoftware )上找到,作为PGA450-Q1 2.4 的TIDA-0.0151万 UART & LIN演示固件(修订版 d)( www.ti.com/.../tidcab3 )。

    您希望实施哪些具体功能? 在PGA450Q1EVM-S用户指南和TIDA-0.0151万 UART演示说明(修订版 b)( www.ti.com/.../sldu019 ),在“2.3 UART命令列表”一节中。
    注:演示代码与UART和LIN通信模式兼容。

    您是否考虑过最新一代的PGA460-Q1超声波传感器信号调节器IC? PGA460是一个仅从设备,因此不包括用于自定义固件开发的内部8051或同等处理器(这将卸载到外部MCU)。 PGA460在性能(最大单记录范围为11 m 而不是7 m),功耗(提供300uA低功耗模式),尺寸(TSSOP16而不是TSSOP28)和成本(在1k装置上1.65美元 而不是2.6美元)的各个方面都非常出色。