This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:ADS1013与AM335x

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1013, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658283/re-ads1013-with-am335x

主题中讨论的其他部件:ADS1013ADS1015Hi
我正在AM335x中使用ads1013。 是从ADS1015到ads1013使用的同一源代码。相同的ADS1015可以使用相同的软件逻辑。
是否有任何设置。
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lofna,


    我已将您的帖子从原始线程中拆分,并开始了新线程。

    ADS1013是不带多路复用器,PGA和比较器的ADS1015的变体。 运行ADS1013与运行ADS1015而不使用这些功能相同,因此可以使用相同的代码。 写入控制这些功能的位(配置寄存器中的14:12,11:9和4:0)不会更改设备中的操作。 您应该能够使用相同的源代码来控制ADS1013。


    吴若瑟