This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J24:有关驱动ADC34J24差分模拟输入的问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648218/adc34j24-questions-about-driving-the-adc34j24-differential-analog-input

部件号:ADC34J24

我的客户正在使用数据表中的图202来驱动ADC34J24上的差速器输入电路。  VCM输出引脚处于  数据表中记录的0.95V额定电平。  他希望提供相对较高的2Vp-p差动驱动振幅,该值仅在数据表中指定为用于较低频率的标称电压,他符合该要求。  为了进一步描述这种情况,我认为2Vp-p差分信号应 分别对应于INP和INM导轨上的1.45V/0.45V和0.45V/1.45V的峰值电压情况 ,VCM = 0.95VDC。  如果我错了,请纠正我!

工程师希望获得有关此2Vp-p信号电平的一些指导,因为它 是标称 规格。  我们不指定最大输入电压。   为了正确操作(不会夹紧或扭曲),我们是否建议将2Vp-p稍微后退?   他希望确保此电路在PVT变化的情况下工作正常。  我假设本指南还应考虑0.95V VCM级别的一些变化。

谢谢,David Hildeband

----------------
David Hildeband
模拟现场应用
德州仪器(TI)
办公电话: 214-479-0917
手机:      972-841-6499
david.hildebrand@ti.com
----------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您需要查看ADC的偏移误差规格和直流增益误差规格。 数据表将偏移误差指定为+/-20mV以内。 增益误差指定为4 % 范围内(包括参考误差)。 这些规格是指具有极端增益和偏移误差的角批次器件,对于0.94V( 0.96V -0.02V=0.94V)的差动输入,您可以达到正饱和代码+1024 (带符号的二进制)。 因此,如果您的系统具有合理的余量,则应将模拟输入保持在-1dBFS以下,这意味着全量程的90 % (+/-0.9V)是安全的。

    此致,

    Sourabh