This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:ADS1299 C代码示例

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK, ADS1298ECGFE-PDK, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656979/ads1299-4-ads1299-c-code-example

部件号:ADS1299-4
线程中讨论的其他部件:ADS1299ADS1299EEGFE-PDKADS1298ECGFE-PDKADS1298

德拉斯,

  请提供ads1299 C代码示例吗?

  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好- ADS1299EEGFE-PDK的源代码可以从EVM产品文件夹中下载:

    这是我们可以提供的唯一示例代码。 请注意,代码可能不适用于最终应用程序,并且不支持任何修改。



    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ryan:

      感谢您的回复,但我在折页中没有找到C源代码。 您能否将其发送至我的电子邮件sara.jia@arrowasia.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    你说得对-我对此感到抱歉。 “C:\Program Files (x86)\ADS1299EEG-FE\FW”中包含的唯一文件似乎是.bin文件,该文件用于在EVM上加载固件。 我将尝试跟踪原始固件源代码。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ryan:
    非常感谢。 是否找到了原始固件源代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    抱歉,我们在追踪问题时遇到了问题。

    目前,请参阅ADS1298源代码,该源代码可在ADS1298ECGFE-PDK产品文件夹中找到。 设备寄存器并不完全相同,但寄存器映射,命令和SPI接口的结构也许可以帮助您入门。

    此致,