This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:CLKIN和DOUT

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648242/amc1305m25-clkin-and-dout

部件号:AMC1305M25

大家好


您是否介意询问AMC1305M25?
请参阅附件文件。
e2e.ti.com/.../2017.1207万_5F00_AMC1305.pdf</s>1305.

我们的客户希望使用外部频率振荡器。
那么,从  AMC1305 CLK的意见来看,这不是问题,对吗?
(我们猜ASIC必须 同步频率 振荡器(输出) 与CLKIN和DOUT之间的启动计时。)

如果您有一些建议,您能否告知我们?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    AMC1305M25的CLKIN引脚是引脚13。 理想情况下,从振荡器到ASIC和AMC设备的轨迹应尽可能短,以最大限度地减少任何偏移。 如果ASIC远离AMC1305M25,则应将oscilator放在更靠近AMC设备的位置。 您还可以考虑添加一个小型系列端接电阻器(例如100欧姆)以减少振铃/过射。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom San

    感谢您的回复。
    好的,我们知道客户的建设没有问题。

    此致,

    松本博塔