This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:触摸面板最大阻抗

Guru**** 2909920 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647614/tsc2004-touch-panel-maximum-impedance

部件号:TSC2004

您好,

我们正在设计TI部件,以替代过时的Maxim部件。 我们使用标准的4线电阻式触摸面板。 我们已经阅读了TSC2004数据表和所有应用说明,现在只剩下一个问题。 如果正常电阻性TP的阻抗范围在X和Y上介于200欧姆和2000欧姆之间,则触发TSC2004触控的最大X或Y阻抗是多少? 我注意到在这个论坛上有人评论说,由于 要按的两层ITO容易,触觉敏感受到影响。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    TSC2004无法轻松地将两层压在一起。  当它查找触摸时(例如参见图30中的"触摸检测"),它正在测量电压。  在触摸屏上施加足够的力,使两层相互接触之前,不会发生任何事情。  此时,在Touch Detect中描述的示例中,X+输入接地。  触摸屏的电阻不会影响触发器。  

    此外,测量位置时,TSC仅查找电压。   通过将X+输入端连接到数据转换器芯片,打开Y+和Y驱动器,并将X+输入端的电压数字化,可以测量定点设备的Y位置。  测得的电压由接触点形成的分压器确定。 对于此测量,由于A/D转换器的高输入阻抗,X+导线中的水平面板电阻不会影响转换。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    非常感谢您的快速响应。 现在,我们重新审视了对数据表的理解并向前迈进了一步,因此这是一个非常感谢的结果。