This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:如何计算输入通道的电极阻抗?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658085/ads1299-how-to-calculate-the-electrode-impedance-of-the-input-channels

部件号:ADS1299

如何计算输入通道的电极阻抗? \

我找到了相关的词语,但如何详细处理?

我可以寻求一些帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    欢迎参加我们的论坛!

    电极阻抗的计算方法是注入已知的激励电流并测量电极之间的差分电压。 但是,ADS1299中的电流源不适用于阻抗测量,因为它们不是特别精确(典型的+/-ADS1299 20 % 容差)。 提供这些导联电流源的目的是为您提供一个指示,指明何时触点阻抗变化超出您认为的"可接受"范围,指示接触质量差,并向用户发出信号,告知应检查电极连接。 通过分析导联断开电流频率处存在的信号幅度,可以在时间或频率域中进行此检测。

    此致,