This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:如何使用ADS54J60的交错校正电路

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656908/ads54j60-how-to-use-the-interleave-correction-circuit-of-ads54j60

部件号:ADS54J60

您好,

如何使用ADS54J60的交错校正电路

问题1:
交错校正程序,请告诉我如何操作。
我在下面提到了e2e的信息。
e2e.ti.com/.../60.0466万

此e2e可以发出冻结命令。
如果不发出该命令,标定是否始终生效?

作为当前操作,输入GND数据并进行设置时,
输入干净数据,但如果您在该状态下输入信号,
当交错校正已折叠时,将输入不可靠的波形。

我尝试冻结上述网站,它正常工作,但请不要检查,因为它未在数据表中列出。

问题2:
我认为上述校正是在设置时完成的,但是否需要始终在此时输入0 V电压?
※(当交错校正器有效时,需要模拟输入来插入0伏?)


中间位置修正器
偏置不匹配DC,FS/4,FS/2,我认为它可以减少FS/2-Fin增益不匹配的假性,
但要求提供能够理解其操作系统的材料。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain,

    您能解释一下为什么需要冻结更正吗? 默认情况下,此操作始终运行。 您是否计划将直流输入用于ADC? 当您输入GND时,我假设您的设置是直流耦合的。 您使用此输入进行了哪些设置?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San

    感谢您的支持。
    我将对你收到的评论作出答复。

    输入GND数据时,可以毫无问题地获取数据。
    但是,当输入GND数据以外的数据(例如,正弦波或直流元件)时,
    四个内核的交错校正工作不好,波形脱节。

    通过目前使用IL Freeze (IL冻结)功能,我们使用了临时波形,因为波形已设置到一定程度。
    IL Freeze (IL冻结)功能是否正常工作,是否可以识别它实际上是一种不必要的功能?

    请告诉我交错校正功能的校正程序。
    (是否可以使用寄存器设置调整校正?)

    在附加文件(GND.png)中输入GND数据时,
    当输入DC数据时,使用FREEZE函数采集DC数据时获得的波形(DC_freeze.png)将被附加,
    我想你能确认一下。
    (在dc.png中,它是DC数据,尽管四个内核无法平衡,看起来像波形)

    假定为直流耦合。

    检查交错校正的校正功能是否有错误的方法?
    我认为它为每个通道输入0 V并修正增益和偏移。
    但是,每个通道的数据(dc.png)都有差异。
    原因可能是什么?

    ----------------

    GND.png

    DC.png

    DC_freeze.png

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San

    请支持。

    如果数据不足,则会添加数据,因此请进行评论。

    此致

    自助餐厅