This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401A-10:I2C电压电平与Vdd不同?

Guru**** 2924280 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL0401A-10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648132/tpl0401a-10-i2c-voltage-level-different-than-vdd

部件号:TPL0401A-10

  当i2c接口连接到1.8V电压时,TPL0401A-10在5V电压下工作是否有任何问题?  客户担心单轨运营,而不是声称"分供"运营的竞争对手。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Allen,

    正如您所指出的,这是一个单一供应设备。 根据数据表,它看起来像CMOS逻辑,因此使用5V电源时,逻辑高阈值最小值为3.5V,1.8V I2C将无法触发。 所以不,这不起作用。