This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:如何设置LMK0.4828万输出4000MHz?

Guru**** 2581665 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657883/adc12j4000evm-how-to-set-lmk04828-output-4000mhz

部件号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他部件:LMK0.4828万TRF3765

数据显示LMK0.4828万有两个VCO,最大VCO1频率为 3080MHz,如何设置此芯片输出4000MHz?

我检查了原理图 ,发现LMK0.4828万由 TRF3765驱动,时钟通过MIC10EP32D被除以2,工作原理是什么? 这些 芯片的频率关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRF3765是一种能够运行高达4800MHz的合成器。 此设备用于驱动ADC时钟。 此部件 正在向LMK发送除以两个时钟,以同步两个部件,并保证 此时钟不会超过3GHz。  LMK用于为ADC和FPGA以及 FPGA的器件时钟生成SYSREF,这些时钟必须与ADC时钟同步。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解,谢谢!