This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8.0004万EVM:DAC8.0004万EVM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/648125/dac80004evm-dac80004evm

部件号:DAC8.0004万EVM
主题: DXP中讨论的其他部件

获得DAC8.0004万EVM。 如果我更正了,还需要MMBO板。

正确吗?

如何订购?

相关软件工具是 DXP DAC Exerciser程序吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli,

    DAC8.0004万EVM设计为具有可连接MMB0/DXP平台的HW外形尺寸,尽管该套件不包括MMB0 (基本上这是为了降低套件的成本并使其更易于访问)。

    如果与DXP一起使用,则需要一个配置文件,该文件将附加到此帖子中。

    最可能的最快方法是购买MMB0板,即订购一个“EVM-PDK”,其中包括MMB0给定的与装运有关的导入/导出控制限制。

    e2e.ti.com/.../8662.DAC80004.xml</s>8.0004万