This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:在非复杂信号上运行DAC3482

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249, DAC3482
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656057/dac3482-operating-dac3482-on-non-complex-signals

部件号:DAC3482
主题中讨论的其他部件:ADS4249

我从ADS4249 14位ADC获得了一个数字数据流(2的补码格式),频率为250 MHz。

这些实际上是2个独立通道(如2个示波器通道)。

我想将此数据(通过FPGA)输出到DAC3482并禁用内部复杂混频器或2个通道数据之间的任何其他操作(即重建我输入到ADS4249的2个模拟通道) 在执行X4插值并利用内部平滑滤波器的内部SINX/X插值时(图 65)。 是否可以这样做?

如果我在此模式下使用DAC,是否可以单独纠正每个通道的增益和偏移? (混合器关闭)。

我希望得到你的详细答复,包括为此设置哪些登记册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,有人能回答这个问题吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ????????

    有人知道答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aronii,

    请看一下这种TI设计,它实现了与您描述的设计相似的设计。
    www.ti.com/.../TIDA-0.0069万

    查看此内容后,让我们知道是否有任何问题我们可以帮助解决。

    谢谢!
    Eben。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经知道这个设计了。 我再次阅读了描述“将Altera FPGA连接到ADS4249和DAC3482”,对于该设计的模拟用法没有一个词。

    “mixer”一词甚至不会出现在本文档中。 图中仅显示1个模拟输入+ 1 GHz时钟。 所有这篇文章都只描述数字信号。 关于模拟信号,没有一个词。

    因此,问题仍然存在:是否有任何方法可以将DAC3482用作2个单独的DAC通道,而无需将它们混合使用,并使用内插功能和内部反向同步滤波器?
    请回答a.s.a.p

    我们想投标一个拥有数千芯片的大型项目。 我们必须在星期一之前投标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aronii,

    是的, 可以绕过DAC中的混音器并输出基带信号,而无需进行任何频率转换。 反向同步和插值滤波器都可用,即使混音器被旁路也是如此。

    谢谢!

    Eben。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!