This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1225:外露板正在连接

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647870/ads1225-exposed-pad-connecting

部件号:ADS1225
主题中讨论的其他部件:ADS1220

大家好,

我的客户想知道将暴露的电极片连接到任何设备的建议是什么。

我认为建议将其连接至GND。

而且,在数据表中,建议的土地模式是通过构建的。

除了提高散热特性之外,是否有理由提供通气?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林山


    我会将电极片连接到接地。 建议将其连接至电极垫。 数据表中的绘图是软件包的通用布局设计。 通气孔用于通过散热垫吸热。 但是,对于此器件,功耗将约为2.5mW,因此热量不是问题。

    如果您需要布局示例,我确实以ADS1220布局作为起点绘制了一个示例。 在下面的帖子中,我没有在布局中绘制散热垫,但我提到应该将散热垫连接到地面上。

    e2e.ti.com/.../215.9518万


    吴若瑟