This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5682Z:操作模式的频率关系

Guru**** 2929550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5682Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647580/dac5682z-frequency-relation-for-modes-of-operation

部件号:DAC5682Z

大家好,

我有一 个基本的理论问题 来了解DAC5682z的工作原理。

在数据表第39页的表8中,对于模式2x1-

最大CLKIN = 500MHz,最大DCLK = 500MHz,最大总输入总线速率= 1000MSPS。

为什么CLKIN不是1000MHz? 这些频率关系是如何计算的? 请您向我指出任何文件来了解这些关系吗?

谢谢,此致,

Abhijith C D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhijith,

    表中提到的模式2x1允许2个DAC以1x插值模式(无插值)运行。 DAC的最大总输入总线速率为1000MSPS。这表示发送到DAC的数据的最大速率为1000MSPS,由于允许使用两个DAC,因此每个DAC的数据速率为500MSPS,如1x插值之前所述。 CLK率=内插X数据率SO 500MHz = 1X 500MSPS。

    此致,
    Neeraj