This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:有关采集中时间结算的问题。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657565/ads1298r-question-about-time-settle-in-acquisition

部件号:ADS1298R
在“线程:ADS1298”中讨论的其他部件

你好。 我正在使用ADS1298处理一个项目。 我需要一些帮助来了解有关数据速率和时间结算的信息:

如果我尝试使用500 SPS (24+24*8位,准备由SPI占用,每2毫秒),那么当我看到t s落户 表时,DRDY应每2毫秒切换为0

在数据表(第51页)中,它显示1.844万/2048000 =204.8万 = 9ms的时间稳定(当DRDY切换为0以表示新数据时),即数据速率为111 SPS

这是我的困惑...哪一个是正确的数据速率(我理解数据速率,因为24+24*8位已准备就绪)? 500 SPS或111 SPS?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pablo:

    感谢您的帖子。

    稳定时间与数据速率周期不同。 当起始引脚被调高或发送起始命令时,调制器将开始对输入进行采样。 数字滤波器需要一些时间才能稳定下来并输出有效的结果。 /DRDY引脚保持在高位,不固定的数据对用户隐藏。 稳定时间结束后,调制器将继续转换,并将提供新的样本,以便以设定的数据速率读取(即 500 SPS)。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Ryan。 我得到了一个示波器,今天早上看到了你说的。 沉降时间仅在开始转换时发生,如果我理解得好,这是在过滤器上进行初始计算的必要时间。 然后,由于筛选器充满数据,输出将能够以请求的数据速率传输数据。

    谢谢你