This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262同步选项

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647054/ads1262-ads1262-sync-options

部件号:ADS1262

您好,

在我的应用中,我需要防止几个独立的ADS1262 ADC随时间的推移而漂移。 执行此操作的一种方法是在每一段时间内停止所有约定,重置ADC (根据我的理解:重置过滤器中的先前数据,而不是断电!),等待外部同步离散并同时启动它们。  我对这些假设是否正确?

另一种考虑方法是停止ADC外部晶体振荡器(与相位相联...)。 在这种情况下ADC会发生什么情况? 过滤器,串行接口等中的先前数据...

非常感谢,

Idan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Idan,

    我认为您不需要"重置" ADC来重新同步它们...向所有设备发出"Start1"命令(或切换起始引脚)就足够了,这样所有ADC就可以在大约同一时间开始新的转换。

    ...虽然您可以“重置”所有设备,但您可能需要重新编程ADC的设备寄存器。 在对某些寄存器地址执行WREG命令期间,您将会无意中重新启动ADC转换,并且始终需要发出同步的“Start1”命令,除非您可以同步向所有设备发出WREG命令。

    停止ADC时钟会暂停其内部操作。 通常,停止时钟没有任何危害;但是,在此期间,设备将不会响应。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    基本上,您说的是,当我切换起始引脚时,我将擦除所有筛选器之前的数据并立即开始新的转换,对吗? 如果是,这很好,三个不需要重置ADC ...
    非常感谢,
    Idan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Idan,

    正确! 切换启动(或发出启动1)命令将擦除/重置数字滤波器。

    ...当 使用SINC2/3/4过滤器时,您会注意到下一个转换结果将延迟大约2/3/4的转换结果,因为过滤器需要收集额外的数据才能稳定下来。

    此致,
    Chris