This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S052:关于fCLK

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647583/adc128s052-about-fclk

部件号:ADC128S052

您好E2E:

请告诉我有关fCLK范围的信息。

fCLK_MIN为3.2 -MHz,fCLK_Max为8 MHz。
但是,fCLK_MIN的典型值是0.8 -MHz。
是否可以使用2.5 -MHz fCLK?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    如果您有兴趣使用2.5 MHz的时钟频率,我建议您使用ADS128S022。 这与ADS128S052之间的唯一区别是保证的操作范围,对于此器件,该范围是0.8 到3.2 MHz。

    我预计ADS128S052可以在低至0.8 MHz的频率下运行,但由于我们没有对其进行测试并保证其以该频率运行,因此我建议使用ADS128S022。