This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 发援会

Guru**** 2895470 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7678, DAC7574, DAC7578, DAC7573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647690/dac

主题中讨论的其他部件:DAC7678DAC7574DAC7578DAC7573

您好,

请提供部件号,所需性能的建议-

4个DAC和4个IDAC封装(占用空间小)

提供3.3V电源  

逻辑接口I2C  

分辨率12位

IDAC 1mA分辨率 0-150mA

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    母鸡,

    遗憾的是,我们的产品组合中不存在这样的设备,我个人还没有在行业中看到这样的设备(当然,它仍然可以存在)。 我认为您需要考虑离散选项,可能基于DAC7578/DAC7678或7678或DAC7573/DAC7574的7574的双重用途。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我看到8个信道,我可以将其中的一部分用作IDAC吗?
    IDAC 1mA分辨率0-150mA

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    母鸡,

    没有集成电流输出级,但您可以使用8个通道中的4个直接用于电压输出,使用4个带外部电路的通道从电压转换为电流。