This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:绕过DC校正块不能正常工作

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF42, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653879/adc32rf42-bypassing-the-dc-corrector-block-doesn-t-appear-to-work

部件号:ADC32RF42
Thread: ADC32RF45中讨论的其他部件

您好,

我正在尝试禁用ADC32RF42的DC校正块,但我运气不好。 我可以使用 表119中的步骤成功冻结偏移校正。 冻结和绕过偏移纠正器块,但这些步骤不适用于绕过。

我看到,当我处于旁路模式时,所有直流输入都将直流偏移回8192。 这意味着不会绕过直流校正块。

如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢!

Robbie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie,
    我已将您的问题发送给熟悉ADC32RF42的工程师
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie,

    如果您有ADC32RF45的客户EVM上的SPI设置,您可以测试一下吗? 这些设置应该可以正常工作。

    请分享SPI写入的确切顺序。

    此致,

    Sourabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在星期一试用,并告知您。

    谢谢!
    Robbie