This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:PCB设计无法使用

Guru**** 2387270 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997EVM, DAC161S997
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/646859/dac161s997-pcb-designed-cannot-use

部件号:DAC161S997

大家好,

客户的PCB有问题,详情如下,您能提供帮助吗? 谢谢!

DAC161S997用于设计4-20mA驱动电路。 PCB是根据DAC161S997EVM的原理图设计的。 除电源芯片外,所有芯片都相同。  以下是问题所在:

1.通电时,电流为80mA;triode3904的基本电压为2.7V,可能是什么原因造成的?

2. LDO的输出正常,外部电源电压为12V,D1一侧的电压为12V,而另一侧的电压约为8V,D1很快会变热,原因可能是什么?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Hao,

    我有几个问题,我认为这些问题将帮助我理解问题。   

    1)我不完全确定电源的连接方式,但我很想知道24V电源"GND]是否连接到任何DAC161"COMX"或"DAP"引脚。

    2)二极管"D1"有两个引脚编号:"2"和"1"。  您能否在二极管的每个引脚处写下观察到的电压?  进行测量时,参考了什么接地?  是器件和LDO产生的本地接地,还是参考24V GND。

    与器件的本地GND和LDO共用外部电源接地可能会损坏器件。  由于从上图中看不是很清楚,您能否通过电子邮件向我发送客户示意图,以便我更好地了解设备的真正连接方式?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    这是客户的示意图。
    1)电源由外部24V电源连接,24V电源的GND连接到原理图中的所有GND,包括COMX和DAC引脚。
    2)所有测量均参考GND,Q1的1和2之间的电压约为4V。
    3)原理图是根据EVM设计的。 您说"与器件的本地GND和LDO共享外部电源接地可能会损坏器件"是什么意思? 如果电源的GND未连接至LDO和设备的GND,应将其连接到何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) DAC161S997生成自己的本地接地,在DAC161S997 EVM中将其标记为“COM”。  此本地接地通过内部运算放大器的负反馈来维持,该运算放大器驱动BJT的基电压。  "COM"接地不一定是零值,可以是高于回路电源接地的几百毫伏,该值主要取决于设置的回路电流。  请参阅数据表的第1页,其中显示网络"昏迷"和"回路-"由40欧姆电阻器隔开。  由于大多数编程电流流经BJT并流经此40欧姆电阻器,您可以估计器件产生的本地接地"昏迷"和回路电源电压接地"回路-"之间的增量。  这被确定为(deltaV =40*回路电流)。   

    现在,如果您要将环路电源接地短路,"环路-","昏迷",则基本上是将内部放大器的负输入短接至环路的值,这将开始影响硬件的行为,并可能导致最终损坏设备的情况。  EVM是正确的,并且包括回路电源电压/电源,因为用户需要输入此电源。  接通电源时,请确保电源的负极端子未连接到"COM"网。  下面是如何正确为EVM供电的图像。  请注意,250欧姆电阻器仅用于HART信号,如果未使用HART,则可将其拆下。

    2)问题与"D1"有关,而不是"Q1"。  测量D1的针脚1至本地接地以及D2的针脚2至本地接地时,请报告记录的电压。

    3)请参阅1。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,

    马特