您好,
有人能告诉我ADS1146转换器的参考电压和AINN引脚电压之间是否存在限制吗? 我有一个单极电源(AVDD=5V,AVSS=0V),并按照数据表建议将AINN引脚连接到中间电源(2.5V)。 然后,AINP针脚测量电压,该电压将在0.5V至2.2V范围内。 参考针脚也连接到2.5V,这是问题吗?
电压参考和AINN针脚是否可以处于相同的电压水平? 我提出这个问题是因为我没有得到正确的转换结果,而是接近零的值,对于1.5V的电压输入,值为230
Phlip
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
有人能告诉我ADS1146转换器的参考电压和AINN引脚电压之间是否存在限制吗? 我有一个单极电源(AVDD=5V,AVSS=0V),并按照数据表建议将AINN引脚连接到中间电源(2.5V)。 然后,AINP针脚测量电压,该电压将在0.5V至2.2V范围内。 参考针脚也连接到2.5V,这是问题吗?
电压参考和AINN针脚是否可以处于相同的电压水平? 我提出这个问题是因为我没有得到正确的转换结果,而是接近零的值,对于1.5V的电压输入,值为230
Phlip
你好,Joseph
下面是所需的结果。
使用万用表测量的电压:
参考电压:2.5V
AINN:2.5V (仅与Vref连接时)或1.26V (与电阻分压器连接时,如图所示)
AINP:1.6V
寄存器配置值:
BCS = 0x01
VBias = 0x00
MUX1 = 0x00
SYS0 = 0x05
OFC0 = 0x00
OFC1 = 0x00
OFC2 = 0x00
FSC0 = 0x00
FSC0 = 0x00
FSC0 = 0x40
ID = 0x90
虽然该设备未校准,因此转换结果将不准确,但参考电压为2.5V而不是2.048 时,转换结果不应太远...
以下是原理图(pdf):
e2e.ti.com/.../IR-spectrometer-analogue-2.pdf
Phlip
Phlip,
您的数字看起来就像签出了。 您可能会遇到一些增益误差,但这取决于2.5V参考的精确度。
AINP和AINN引脚可设置为AVSS至AVDD的任意位置,而不会损坏设备。 如果您将它们设置为0.3V,超出该范围(AVSS-0.3V或AVDD+0.3V),则会超过数据表第7.1 节中所示设备的绝对最大额定值。 超过绝对最大额定值表将有损坏设备的风险。
如果将VREF设置为1.25V,AINN=1.25V且AINP=4.5V,则不会损坏设备。 您肯定会超过满刻度测量范围,但您应该期望7FFFh作为输出读数。
希望这能回答您的问题。 如果您有任何后续问题,请告诉我。
吴若瑟