This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6149:如何连接重置引脚

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647667/ads6149-how-to-connect-reset-pin

部件号:ADS6149

我目前正在使用ADS6149设计电路,我想知道如何连接重置引脚。  我将使用串行接口配置。

但我对寄存器如何重置感到困惑。在数据表(第14页) 中,写着寄存器可以通过2种方法重置:脉冲接通重置引脚,或通过寄存器。

但是,当SPI未配置时,如何通过寄存器重置... ?

 

因此,是否有必要在第一次重置引脚上应用脉冲=以具有按钮或GPIO?

谢谢!

Olivier Bernard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier

    当通电时重置为低电平时,将启用通信接口(SEN,SDATA,SCLK),并且不需要其他配置。

    因此,即使复位过低,您也可以进行通信,以便访问寄存器复位功能,开始设置设备。

    如果您的应用程序只是串行的,则在整个操作过程中,复位引脚可以保持在低位。 在串行模式中,重置时的高速脉冲作为可选/备用硬件重置控制选项提供。

    此致,
    Brian