This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J45:零直流输入(如果接收器)-这是否正常?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32J45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657163/adc32j45-dc-input-for-zero-if-receiver--is-this-okay

部件号:ADC32J45
线程中讨论的其他部件: ADC3244

支持路径:/参考设计/帮助查找技术应用程序宣传材料/

ADC32J45 (和EVM)的所有示例都显示了连接到INA和INB的变压器耦合。 我们计划将其用作零IF接收器的ADC,因此我们需要输入频率范围来扩展到DC。 此零件是否可以实现? 如果是,是否有使用Vref执行此操作的示例电路? 是否有推荐的差速驱动器芯片? 我们在160 MHz时进行采样,信号带宽约为0-50 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈登,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈登,

    TI EVM实际上具有将放大器用作输入源的选项。 请参阅随附的示意图。 这是一个您可以使用的示例。

    在这款ADC上,有一些靠近直流的1/f噪声 ,您需要 考虑。 此 器件有一个LVDS版本 (ADC324.4125万MSPS),它实现了可消除此问题的斩波器功能。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADC32JXXEVM_2D00_SCH_5F00_C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美 谢谢。