This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1243:如何读取低和通道?

Guru**** 2895540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657225/ads1243-how-to-read-defferent-channle

部件号:ADS1243

我想问, 收集RDATA时如何计算此电压?

 通过配置ACR IF为双极来读取数据,然后我将读取正数据和负数据 减影,如果单个为单极。  我只是读了正面 数据 吗?

如何从不同 通道读取数据?  

是否更改寄存器mux? 例如,我要读取敏感通道Ain2。我要配置 mux 0x2F,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,



    ADS1243具有全差动输入。 要进行测量,请选择正输入和负输入。 ADC将测量两个输入之间的差值。 如果负输入恰好高于正输入,则您将得到一个负数。 如果U/B位设置为1,则输出为单极,仅发送正输出数据。 如果U/B位为0,则输出为正或负,以二的补码记法表示。

    无论单极或双极测量,您都需要为ADC选择正输入和负输入。 例如,如果您要根据接地进行测量,您可以选择AIN7作为负输入,将该输入设置为接地,然后进行七次单独的测量,并选择其他模拟输入作为正输入。 要设置AIN0和AIN7,需要将07h写入MUX寄存器,要设置AIN1和AIN7,需要将17h写入MUX寄存器,依此类推。

    您测量的是什么? 如果您有特定的应用程序,请告诉我,因为可能有更适合您的应用程序的新设备。 ADS124S0x设备类似。 请注意,对于ADS124S0x器件,使用PGA时输入范围存在限制,因此使用单极电源时,输入可能不会设置为接地。


    吴若瑟