This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:数据格式

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647105/ads1298ecgfe-pdk-data-format

部件号:ADS1298ECGFE-PDK
在“线程:ADS1298”中讨论的其他部件

您好,

我的问题是在存储ADS1298评估软件中的数据时。 它提供4字节数据。  

而是在数据表中。 给定3个字节的数据。 (如果我错了,请更正我)。

我想知道一个字节是从软件填充还是有效数据。

此致

Anurag Tamboli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Anurag,

    正确,只有3个字节的数据。 通道数据存储在32位或64位变量中,其余的位只是填充。 正如您从我的测量中所看到的,始终有3个字节的数据,它们是最合适的LSB。 我不知道为什么负数据有5个字节的填充,而正数据只有一个字节。 只需从右侧获取3个LSB字节,即可获得您的数据。 希望澄清这一点

    蓝色:数据

    红色:填充

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    感谢您的回复。 它真的帮了我很多。


    此致
    Anurag Tamboli