This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8532:是否可以将DAC8552EVM用于DAC8532

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8532, DAC8552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647441/dac8532-is-it-possible-to-use-dac8552evm-for-dac8532

部件号:DAC8532
主题中讨论的其他部件: DAC8552

尊敬的专家:

我的客户正在考虑DAC8532。

他们想要评估EVM,但不幸的是,它没有EVM。

另一方面,DAC8552 (引脚到引脚器件)具有EVM。

这是一个问题。

如能提供建议,我将不胜感激。

——问题

是否可以使用DAC8552EVM来评估DAC8532,而应更换器件。

在两台设备之间,只要查看数据表,它们似乎没有问题。

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    感谢您的查询。 通过更换DAC,您可以将DAC8552EVM用于DAC8532。 但是,软件包中没有DAC8532的xml文件。 请查找附加的相同内容。

    希望我已经澄清了你的疑问。

    此致,

    Uttam Sahu

    精密DAC应用工程师

    e2e.ti.com/.../DAC8532.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    感谢您的回复并发送文件。

    我知道 它可以 使用DAC8552EVM  进行DAC8532评估。

    我将与客户分享此信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一