This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ECG的电极连接。

Guru**** 2592300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657263/ads1298r-electrode-connection-for-ecg

部件号:ADS1298R
在“线程:ADS1298”中讨论的其他部件

你好。 我正在使用ADS1298处理一个项目。 硬件工作正常,我正在尝试了解电极的正确连接。 我想使用三个电极,一个用于右臂,一个用于左臂,最后一个用于左腿(或者应该是右腿?)。 我附上了一张图片,其中包含我正在尝试使用的连接。 在滤波器(CH8N和CH8P中的共模RC)之后,我将连接右臂和左臂电极, 而且(这是我不知道是否正确的)我将RLDOUT (与CH8输入线路中使用的RC滤波器相同)连接到左腿电极(和起搏器)...将电极(和起搏器)连接到ADS 1298是否正确。 更严重的疑问是如何处理RLDOUT引脚(除了与RLDINV的环路,如数据表所示)。

那么,我是否应该在注册器RLD_SENSP和RLD_SENSN中设置RLD8P =1和RLD8N =1?

我阅读了TI文档《使用带有ADS1298的RLD放大器改进CMR》,但我认为您使用RLD来测量噪声,而不是在正常的ECG设置中。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pablo:

    欢迎参加我们的论坛!

    您是否看过有关ECG应用的培训? 我们将一些简短的视频集中在一起,讨论如何测量心电图以及如何在这些应用中使用ADS129x系列器件。

    training.ti.com/how-measure-ecg-guide-signals-system-blocks-and-solutions

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢Ryan,视频正是我所需要的。

    如果我正确理解其中一个视频,我的连接将与附件中的图像一样,对吗? 我需要设置寄存器以派生我要使用的唯一通道(CH 8)到RLD放大器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Pablo——是的,你明白了!

    此致,