This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:Abou Ain+引脚电压降

Guru**** 2551060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1000, ADS1115, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656664/ads1015-abou-ain-pin-voltage-drop

部件号:ADS1015
在“线程”中讨论的其他部件: ADS1000ADS1115ADS1120

您好,

您能告诉我有关ADS1015 Ain+引脚的信息吗?
客户正在考虑采用下图配置的ADS1015。

测试仪测量的结果Ain+引脚为3.27V。
请问您对降低30mV的原因有何看法?
客户希望掌握误差因素,以便准确测量电压。

此致,
Yusuke /日本Disty.



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    筑山


    电压下降(~0.03V)是由输入阻抗造成的。 ADC使用采样电容器在250kHz调制器频率下对输入电压进行采样。 第9页和第10页的数据表中对此进行了说明。 表2显示了差分输入阻抗,它随第10页数据表中的满刻度输入范围而变化。

    差分输入阻抗的顶部有一个共模阻抗,该阻抗也随全刻度输入范围而变化。 规格在数据表第3页的电气特性中列出。 图12显示了等电阻输入阻抗。

    如果它们使用±4.096V的范围,差分输入阻抗为15mΩ Ω,共模阻抗为6MΩ Ω。 同时,它们也变成了4.3MΩ。 如果电源电压为3.3V,且串联输入电阻为100kΩ Ω,则输入电压应分为:

    3.3V * 4.3MΩ/(100kΩ+ 4.3MΩ)= 3.23V

    如果范围为±6.144V,则输入电压将接近3.25V。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph-San,

    感谢您的支持。
    我理解你的解释。
    让我再问你一件事。

    计算值和测量值不同。
    我认为这是 由于电阻 值的分散。

    您是否有电阻值的最小值和最大值的相关信息?



    如果没有电阻变化信息,
      您能告诉我如何抑制变体吗?
      客户希望尽可能减少压降变化。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    筑山


    有几个因素可能会影响此值的测量。 首先,万用表的输入阻抗可能与设备的输入阻抗相似。 仅由于万用表的输入阻抗,测量值可能与实际值不同。

    其次,由于ESD结构,输入引脚可能也会出现泄漏电流。 这些反向偏置二极管可能会导致某些输入电流随温度变化。 在室温下,这可能小于1nA,但在较高温度下,输入电流可能会增加。

    基于差分和共模输入阻抗机制,我不确定输入阻抗的变化。 它取决于输入电容变化和采样时间变化。 这种差异可能相当大。

    不管怎样,最小化压降的最佳方法是降低串行输入阻抗。 我建议系列输入阻抗小于10kΩ Ω。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph-San,

    感谢您快速而礼貌的回复。  
    我会向客户报告您的信息。

    让我再问你一件事。
    您能告诉我如何将电压变化降至最低吗?
    例如,校准每个设备的方法等
    客户希望抑制电压波动。

    并且偶然地,
    是否有关于共模阻抗最小值和差分阻抗最小值最大值的信息?
    例如,您是否有诸如批次采样数据之类的信息?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    筑山


    在我们的某些24位器件上,我们可以测试ADC的输入电流/输入阻抗,但在ADS1000上我们不能测试。 很抱歉,我们没有此参数的最终测试数据或批次采样数据,也没有提供最小值或最大值。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph-San,

    感谢您提供信息。
    我了解情况。

    让我再问你一件事。
    您能否告诉我如何将电压变化降至最低?
    例如,校准每个设备的方法等
    客户希望抑制电压波动。

    您能给我建议吗?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    筑山


    我没有一个很好的方法来尽量减少电压变化。 输入电流会因我刚才提到的几个因素而异。 要降低此电压,我只能考虑几个因素:

    1.降低设备输入处的串联电阻。

    2.使用较高的输入范围,使等效差动和共模阻抗更高。 为了保持相同的分辨率,客户可以改用ADS1115。

    3.使用输入电流较低的其它设备。 ADS1120可能是可选件。 它的功能可能比应用程序所需的更多,但输入电流较低。 请注意,它使用SPI接口。


    吴若瑟