This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSC1210Y5:陶瓷谐振器的使用?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647372/msc1210y5-ceramic-resonator-usage

部件号:MSC1210Y5
主题中讨论的其他部件:MSC1210

我们想知道TI关于陶瓷谐振器的建议。  频率为11.0592 MHz。  我想知道TI是否对陶瓷谐振器(在任何频率下)进行了任何测试,并将提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Radar,

    MSC1210的设计已超过15年。  振荡器设计用于晶体。  FTP站点上有一个Crystal应用程序说明:

    ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/MSC_CD-ROM/Application_Notes/SBAA123_Using_Crystal_Oscillators_with_MSC12xx.pdf

    Crystal启动和振荡与布局密切相关。  我们发现,陶瓷谐振器可能是我们许多产品面临的更大问题。  因此,如果客户想要使用陶瓷谐振器,建议将产品提交给谐振器制造商进行测试和认证。  我们没有特定于使用陶瓷谐振器的MSC1210的数据。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请从设备数据表中删除陶瓷谐振器参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Radar,

    可以使用陶瓷谐振器,只是没有任何具体建议(您的初始问题是关于测试和建议)。 任何陶瓷谐振器都应在系统中进行彻底测试。 我也会就晶体测试提供同样的建议。 真正了解振荡器工作情况的唯一方法是测试布局。 有许多新的谐振器和晶体,特别是表面安装,这些都是15-20年前不可用的。

    MSC产品的所有开发工作都在几年前停止,由于我们可用的支持资源有限,因此任何应用程序支持都非常有限。 这还包括软件工具,示例和EVM。

    此致,
    Bob B