This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S052:在连续模式中步进通道

Guru**** 2897400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/646833/adc128s052-stepping-the-channels-in-continous-mode

部件号:ADC128S052

团队成员,您好!

我有一个关于连续模式的问题。 是否可以逐步浏览 每个通道并对其进行采样。 或者,是否只能连续采样一个信道,无论选择哪一个信道?

感谢您的澄清和善意问候,

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Felix:

    我正在研究这件事,并将回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Felix:
    您可以在连续模式下执行以下操作:逐步浏览每个通道或仅采样一个通道。 正常模式和连续模式之间的唯一区别是在连续模式下CS信号保持低。 在每次转换之间,它不会变高(从而使零件进入关闭模式)。
    数据表中的图1显示了连续模式的计时。 CS保持低。 您仍需要为每个转换发送控制寄存器字节,就像在正常模式下一样。 这意味着您可以通过通道进行采样,也可以对任意订单或通道数进行采样。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    我只想澄清一下:我理解这样就可以连续模式下随机采样通道?

    关于这一点,我如何在数据表中获取以下陈述:

     

    '在转换过程中,下一个转换输入的地址在CS掉落后通过SCLK前8个上升边缘上的DIN引脚计时到控制寄存器中。'

    这是否意味着无需切换CS信号, 这意味着可以将其设置为接地?

    谢谢,致以诚挚的问候

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felix:

    正确,您不需要在写入DIN针脚之间切换CS针脚。  如图1所示,通信开始时只需要下降边缘,结束时只需要上升边缘。

    Mike