This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:电源问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657257/ads1299-4-power-supply-question

部件号:ADS1299-4
在“线程:ADS1299”中讨论的其他部件

德拉斯,

   我对 数据表中ads1299的电源有疑问,正如数据表所述,AVDD是指设备模拟回路(AVSS),但为什么要连接 到DGND? 我发现在EVM PCB中,AVDD 通过CAP与AVSS连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在两种电源配置中,所有电源引脚都与相同的系统接地分离。 这实际上是返回电流将流回系统电源的地方。 我不知道为什么在描述中使用了这种具体的措辞。 我认为,如果您将GND或AVSS的电源引脚分离,这不会有什么区别,因为两者都是直流的。 对于交流信号,GND和AVSS都将被视为"接地"。


    此致,