This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB46:TSW14J50 .ini文件

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB46, ADS42JB49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657169/ads42jb46-tsw14j50-ini-files

部件号:ADS42JB46
主题中讨论的其他部件: ADS42JB49

大家好,

我的客户正在使用TSW14J50板评估ADS42JB46 EVM。  14J50板下"ADC文件"中的.ini文件包括JB49设备,但不包括JB46设备。 除了采样率外,这些.ini文件是否相同?

请提供与TSW14J50 EVM配合使用的ADS42JB46_LMF_421.ini和ADS42JB46_LMF_222.ini。

谢谢!

此致,

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    对于ADS42JB46,您可以使用ADS42JB49_LMF_421.ini和ADS42JB49_LMF_222.in。 不要使用高于160MHz的采样率。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!

    此致,

    ~John