This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:HSDC Pro v 4.80 或TSW14J56中Nyquist区域的中心频率数据转换是否存在任何问题?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647202/adc32rf45evm-is-that-has-a-any-issue-the-data-convert-of-center-frequency-of-nyquist-zone-in-hsdc-pro-v4-80-or-tsw14j56

部件号:ADC32RF45EVM

你(们)好

I AM设计ADC32RF45EVM (PCB REV E)板和TSW14J56 (PCB REV E)板。

在下面设置H/W


1. ADC32RF45EVM是旁路模式(14位)

1. FS = 2500 MHz,Fin = 1875 MHz的结果如下

2. FS = 2500 MHz,Fin = 1875.1 MHz的结果如下

HSDC Pro v 4.80 中只有1875 MHz。

它是尼奎斯特2区的中心频率。

2500 (FS)/ 4 * 3 = 1875 MHz

问题是什么?

这是我的错吗?

此致,

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim,

    这是由于设备内部的直流校正器调整了n*FS/8 频率,因此您的信号被衰减。 如果您需要以这个频率采样信号,您可以 尝试修改采样率,以便 信号频率 不会下降  到n*FS/8。

    Matthias