This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A:将DAC电流转换为电压

Guru**** 2591340 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5675A, THS3095, THS4271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656172/dac5675a-convert-dac-current-to-voltage

部件号:DAC5675A
主题中讨论的其他部件: THS3095THS4271

你(们)好

我将使用  dac5675a 或 dac5668 ,这  两个都有电流输出, 我 想将 电流更改为  1Vpp 电压 (没有任何DAC)


哪  种运算放大器最适合 用于此 目的?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vahid,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim
    你的意思是你不能建议任何运算放大器,因为你认为没有任何合适的运算放大器

    关于来自模拟设备的ad8055,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vahid,

    我推荐THS3095运算放大器。 下面是应用程序说明的链接。

    www.ti.com/.../slyt360.pdf

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

      当我想到你的建议时 ,我 看到 了4271, 它  与 400msps DAC一起使用

     您对此有何看法 。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vahid,

    是的,THS4271也适用于您的应用。

    此致,
    Neeraj