This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF84:辐射容差

Guru**** 2594060 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657053/dac38rf84-radiation-tolerance

部件号:DAC38RF84

您好,

我希望了解DAC38RFXX系列上是否已在 TID,SEUS,Latchup等方面执行过任何辐射测试

设备 将在以下辐射环境中运行(TID12Krad,请参阅=10iev)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabien,

    DAC38RFxx尚未通过任何辐射测试。  它不是放射硬设备。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的快速回答。

    TI未来是否有计划针对辐射环境测试您的射频DAC?

    您是否注意到DAC38RF84的过程(0.28nm)/电路存在任何不能承受低辐射水平的弱点?


    此致

    Fabien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabien,

    我们没有此设备的辐射报告。 我建议 您直接与 您的TI销售代表讨论此问题的潜在选项。

    此致,

    Jim