This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E06:示例代码

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/646935/ads131e06-sample-code

部件号:ADS131E06
在“线程: ADS131E08”中讨论的其他部件

您好,

我继承了另一位实现ADS131E06 ADC的工程师的设计。 我无法找到4通道或8通道EVM通过SPI与器件连接的样例源代码。 是否可以将源固件发送到my.TI配置文件电子邮件?

谢谢!

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ethan!

    欢迎来到我们的e2e论坛! ADS131E08的固件源代码位于我们的公共FTP站点,网址为:
    ftp.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    非常感谢。 我可以从公共FTP下载这两个压缩源文件。 我发现它们受密码保护。 是否可以直接发送密码消息?

    谢谢!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ethan:

    我给你发了一封包含详细信息的便条。