This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:关于PGA偏移

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H, ADS1112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656525/ads8588h-about-pga-offset

部件号:ADS8588H
在“线程: ADS1112”中讨论的其他部件

您好,

关于ADS8588H上的PGA偏移,我的客户询问了一些问题。

根据数据表(第7页),偏移误差描述如下。


他们将接近输入0V (偏移)的特性视为的重要项目

同步采样ADC。

 

 

(问题)

(1)此数据是否仅为PGA错误? 还是ADC的总误差?

如果是总误差,您是否有仅PGA偏移误差的数据?

(2)例如,在增益=1至128时,ADS112的输入偏移为±4uV(typ)。

请问为什么ADS8588H的偏移量与ADS112的偏移量相比这么大?

这些偏移数据是否由不同的应用程序目标决定?

(4)请您就删除偏移量提供建议或意见吗?

例如,我们是否需要在ADC输出后删除微处理器的偏移?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao,

    感谢您对E2E的查询。

    1.此表中的规格是系统性能,包括PGA,ADC驱动器等。 此参数 对于客户评估信号链上的总误差非常重要,它还涵盖了不同输入范围的不同增益。

    2. 我在网站上找不到ADS112 ADC,而且ADS1112的偏移误差更高。 通常,许多 Δ-Σ ADC的数据表中显示的偏移误差 是输入参考偏移,带或不带校准,这与SAR ADC不同。 如果与其它SAR ADC相比,ADS8588H的偏移不是很高,该数字还包括 了模拟前端(包括PGA等)造成的所有错误

    3.如果  客户担心此偏移错误, 则可以进行系统校准。  网站上有很多关于校准的资源,以下是供您参考的材料。

    www.ti.com/lit/an/spraad8a/spraad8a.pdf

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dale、è re

     

    感谢您的回复。

    我已将您的答案通知给我的客户。

     

    我还有一个问题。

    它们将使用0-10V作为输入。

    在这种情况下,他们担心输入电压接近0V的特性。

    (输入0-10V -> ADC(PGA)-10 -+10V)

    我认为,单极输入基本上没有问题,因为ADC (PGA)输入是双极的。

    我的理解正确吗?

    请您提供建议或意见吗?

     

    此致,

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tao2199:

    毫无疑问,ADS8588H接收和转换单极模拟信号(0~+10V)没有问题,但您没有使用ADC的全刻度和动态范围,因此您将 无法看到所有输出 代码。

    谢谢(敬上)

    戴尔