This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:电源顺序

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/646786/amc7836-power-sequence

部件号:AMC7836

你(们)好

我的客户采用AMC7836解决方案,IOVDD=3.3V、AVDD=5V、DVDD=5V、AVCC_AB=5V、AVCC_CD=5V、AVEE=-6V、AVSS_B=-6V,AVSS_C=AVSS_D=GND。 请回答以下两个问题。

1.开机顺序要求是什么?

目前客户的电源序列是IOVDD>AVDD&AVDD&AVCC>AVCC,AVEE在IOVDD之前或IOVDD和DVDD之间。 这是否可以?

2. ADC0需要采样6V电压。 此电源是否正常?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    1. AMC7836数据表中的第9节介绍了建议的顺序。 我认为客户的解决方案是可以接受的,我们甚至会评论在首先提供AVEE时可能出现的条件:

    "应用电源的首选(不是必需的)引脚顺序是IOVDD,DVDD和AVDD,AVCC以及最后的AVEE,AVSSB,AVSSC和AVSSD。 在进行电源排序时,确保所有数字引脚未通电或处于活动状态,而IOVDD引脚处于斜坡状态。 kΩ 将10 μ m上拉电阻器连接到IOVDD引脚,或将下拉电阻器连接到DGND引脚,可以完成数字引脚的正确排序。 请参阅推荐工作条件表中的电源电压范围。

    在应用中,如果先向AVEE,AVSSB,AVSSC和AVSSD施加负电压,则用户可能会注意到其他电源针脚(如AVDD,DVDD和AVCC针脚)处有一些较小的负电压。 电源针脚处的负电压可能超过绝对最大额定值表中列出的值,但由于这些电压是由固有电路产生的,因此电压水平可以安全操作。 尽管如此
    在引脚上观察到负电压,用户仍必须遵守绝对最大额定值表中指定的准则,并验证输入是否在表中指定的范围内驱动。 用户还应确保仅在绝对最大额定值表中所列范围内的电压下工作时才使用电流。 "

    2.双极ADC输入在可接受的AVDD电压下可接受高达±12.5V的电压。 因此,您应该能够读取6V输入而不会出现问题。

    谢谢!
    如果您的问题得到了回答,请告诉我。

    保罗