This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:测量精度

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657134/pga900-measuring-accuracy

部件号:PGA900

我们正在寻找能够检测350欧姆应变计(由于应用需要四分之一桥)上0.004 欧姆应变计最大变化的设备。

PGA900是否能够检测到如此小的电阻变化并以任何数字方式(I2C,SPI,PWM ...)进行传输?

提前感谢!

罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roman:

    PGA900在这种情况下可以工作。 电阻变化如此之小,钥匙将选择正确的桥激励电压。 PGA900有一个可编程桥电压输出,但如果需要,您可以使用外部电源,以确保差动电压处于正确的范围内。 此外,ADC之前的器件中的压力通道可获得高达400V/v的增益。

    PGA900主要设置为模拟输出(电压或4-20mA电流回路输出),但您可以对内部M0微控制器进行编程,以便通过I2C,SPI或PWM (通过GPIO)进行数字输出。

    此致,