This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7832:ADC转换时间

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/646874/amc7832-adc-conversion-time

部件号:AMC7832

你(们)好  

当AMC7832 REG 0XC0位0设置为1时,ADC转换开始。 我们何时可以读取REG 0X72位0以获得1,这意味着ADC转换已完成? ADC需要多长时间才能完成转换? 非常感谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    当所有转换完成时,将设置DAVF位。 所有转换完成的总时间取决于启用的信道数和选定的转换率。 转换率由寄存器0x10中的CONV-RATE字段确定。 表55显示了每个信道的时间。 例如,如果您只启用了一个单极通道,并且您的CONV-RATE设置为'B00,则转换将采用11.5µs。

    请告诉我这是否解决了您的问题。

    谢谢!
    保罗