This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:ADS8556转换结果有错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/646776/ads8556-ads8556-the-conversion-results-have-error

部件号:ADS8556

您好,先生:

   我们在 ,之前使用ADC AD7656YSTZ,现在我们希望重新 放置ADS8556IPM。 它们是P2P的。但是,当我使用ADS8556IPM。时,DSP 2.8335万从ADS8556获取数据 时,有一些错误数据(大数据),但AD7656正常。 是否有一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们正在研究这一问题,并将回复给您。

    您能描述您看到的是哪种错误吗? 设备的运行情况如何,代码读数是多少?

    如果ADC通信的范围快照可用,请分享吗?

    此致,Cynthia