This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:有关Raspberry Pi的建议

Guru**** 2591120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653917/ads8588sevm-pdk-advice-with-raspberry-pi

部件号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS8588S

您好,

我正在寻找现成的Raspberry Pi模拟录制解决方案。 寻求建议。

我的要求是8ch +/-5V输入,至少10位分辨率,每个通道1kSPS。 首选差速器(4通道),但不必要。 我无法找到任何现有的Pi Hat/shield提供此功能。

我的问题是,ADS8588SEVM之类的评估板是否 :

www.ti.com/.../ads8588sevm-pdk

使用SPI和一些附加GPIO线路,Raspberry Pi可以连接和驱动? 连接跳线,简单焊接即可。

另外,我不确定 ADS8588S是否是最佳ADC。 我之所以确定此评估板,是因为SMB模拟连接器使其更容易与我的仪器连接。 最好能获得有关更合适的ADC的建议,特别是当它配备了具有SMB连接器的类似评估板时。

谢谢。

祝福,

斯宾塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Spencer

    ADS8588S符合您的要求。 我进行了一次快速参数 搜索 ,根据您提供的信息缩小了一些选择范围。

    评估板应与PHI板配对,以便于性能评估。  需要花费一些工作才能为EVM板添加电线和电源,以便与Raspberry而非PHI进行通信(确保卸下PHI板)。 解决方案至少不是很好。  

    我们的大多数主板使用SMA连接器或管座引脚,但为了保持主板的合理尺寸,使用了不同的连接器,很好地听到它们的声音。

    此致,Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Cynthia。

    如果我没有记错,要使用SPI读取,我需要访问以下信号线:CS,SCLK和DOUTA。 我可以连接到Raspberry Pi SPI线。 不需要连接到SPI接口的写至行。

    此外,我还需要使用consta/CONVSTB和繁忙线来协调我的采样和数据读取。 我可以使用Raspberry Pi的GPIO来实现这些功能。

    我注意到EVM上应该有上述线路的测试点。 这是焊丝连接Raspberry Pi的好地方,对吗?

    至于电源,我需要在J10上分流引脚1-2,在J11上提供5V电源,在J12上提供3.3V电源。 我还可以从Raspberry Pi单元中提取这些内容。 EVM板在这些电源轨上消耗多少电流?

    还有事吗?

    祝福,

    斯宾塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Spencer,

    很抱歉回复太晚,但听起来您已经顺利完成了。
    测试点是焊接接线的最简单位置。
    至于电源,您描述的连接正确,主板的电流不应超过60mA

    此致
    Cynthia