Other Parts Discussed in Thread: ADS1256
AVDD和DVDD是否需要电源排序? 当一 个电源处于正常水平,而另一个电源处于零时,设备能否安全运行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Roy,
欢迎来到TI E2E论坛!
在ADS1256上为模拟和数字电源供电时没有所需的顺序;但是,在提供两个电源之前,设备将无法正常工作。
在为设备通电且电源电压稳定后,您需要等待至少8192个时钟周期(约1.1 毫秒和额定频率),然后才能尝试与设备通信。 我通常还建议在通电后发出重置命令或切换/reset pin,以帮助确保设备已通电进入已知状态。
另一件需要注意的事情是,设备在未通电时可能会损坏。 设备未通电时,设备的绝对最大额定值也保持为真,因此通常情况下,在提供电源之前,您不会向设备应用任何模拟输入信号或数字控制信号。 如果您不能满足系统中的这些条件,则可能需要考虑添加一些保护组件(通常串联电阻足够),以确保在设备断电时限制设备的任何输入电流, 由于正向偏压不需要太多电压,因此处于此状态的内部ESD二极管。
此致,
Chris
您好,Chris:
感谢您的全面回复。 您说的是,除非有数字电源,否则不应向设备提供数字信号,除非有模拟电源,否则不应提供模拟信号。 加上不需要电源定序,您的答案意味着,我认为只要有数字电源,就可以向设备提供数字信号,即使没有模拟电源,反之亦然。 我要求作出这一澄清,因为在我的应用中,数字和模拟电源电压来自完全不同的来源。 一般而言,电源将或多或少同时打开和关闭,但可以想象,由于故障或其他原因,只有一个电源存在时,情况会发生。 如果没有模拟电源,则不会向IC提供任何模拟信号,反之亦然,因此我的应用程序不会违反您在答案中指定的条件。
罗伊
您好,Roy,
您说,除非有数字电源,否则不应向设备提供数字信号,除非有模拟电源,否则不应提供模拟信号。 加上不需要电源定序,您的答案意味着,我认为只要有数字电源,即使没有模拟电源,也可以向设备提供数字信号,反之亦然。[/QUOT]
正确!
通常,您可以使用MCU使用的同一电源运行ADC的数字电源,并且在默认情况下,确保只有在ADC的数字电源通电时才会出现数字信号。
对于模拟信号,您可能需要考虑可能发生的故障情况类型...模拟输入是否暴露在外部环境中,如果是,您可能需要考虑额外的ESD保护,并可能考虑最终用户错误的可能性 (他们应该负责将传感器连接到ADC)。
此致,
Chris