This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DAC6.0096万EVM:DAC6.0096万

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/655633/webench-tools-dac60096evm-dac60096

部件号:DAC6.0096万EVM
主题中讨论的其他部件:DAC6.0096万REF5025

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,论坛

对于我正在捆绑操作的DAC6.0096万 EVAL:

  1. GUI窗口不能修改(以减小窗口大小),因此窗口中有隐藏的参数,如“硬件连接”。是否可以修复?
  2. GUI实际控制并连接到EVAL板的指示是什么?  
  3. 连接EVAL板时-是否必须连接'外部参考'端口?  
  4. 操作DAC必须连接哪些插头?
  5. 根据设备用户指南-"将SDM-USB-DIG连接到USB端口可能会启动驱动程序安装对话框。" -实际上没有发生。
  6. 要测试DAC #1,需要测试 J13-42PIN? 将探头从其中一个引脚连接到GND?
  7. GUI -在上面的BA上有'DEBUG'选项卡,它需要配置什么模式来操作EVAL?
  8. 在使用GUI 'high level configuration page'(高级配置页)时是否可以生成双极波形? 它是如何配置的?  

巴西

吉尔

晶片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Howdy Gil,

    请在下面找到我的答案:

    1. GUI窗口不能修改(以减小窗口大小),因此窗口中有隐藏的参数,如“硬件连接”。是否可以修复?

      是的,您是正确的,当前的GUI大小是固定的。  在某些情况下,GUI安装在低分辨率设置的屏幕上时会过大。  您可能需要调整设置以获得完整的GUI屏幕。

    2. GUI实际控制并连接到EVAL板的指示是什么?  

      如果GUI已正确连接到SDM-USB-DIG硬件模块,GUI右下角的屏幕将显示"Connected (已连接)"

    3. 连接EVAL板时-是否必须连接'外部参考'端口?  

      EVM为用户提供连接板载REF5025器件的选项,或通过香蕉插头提供外部参考。

    4. 操作DAC必须连接哪些插头?

      默认情况下,DVDD电源通过数字通信模块(SDM-USB-DIG)获取,但也可以从外部获取。  除了此电源外,还需要AVCC,AVSS和GND以及上述参考电压。

    5. 根据设备用户指南-"将SDM-USB-DIG连接到USB端口可能会启动驱动程序安装对话框。" -实际上没有发生。

      安装软件后,在较旧的PC上,您可能会看到一个提示框或弹出消息,显示找到并安装了新的驱动程序。

    6. 要测试DAC #1,需要测试 J13-42PIN? 将探头从其中一个引脚连接到GND?

      是的,这似乎是正确的。  您可以将标签与DAC6.0096万EVM用户指南中列出的引脚编号进行匹配。

    7. GUI -在上面的BA上有'DEBUG'选项卡,它需要配置什么模式来操作EVAL?

      “调试”选项卡仅用于VI调试,而不是EVM操作所必需的。   

    8. 在使用GUI 'high level configuration page'(高级配置页)时是否可以生成双极波形? 它是如何配置的?  

    每个DAC具有缓冲器A和缓冲器B寄存器,当通过触发引脚应用外部触发器时,器件可以在这两个寄存器之间切换。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,

    Matthew Sauceda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    非常感谢您的帮助。

    现在,我按照DAC6.0096万EVM用户指南中的说明连接了EVAL板。但没有“硬件连接”指示  

    在GUI窗口中。 我按照用户指南说明操作,这意味着我断开USB连接,然后再次操作GUI软件。 我还卸载并重新安装软件,并在安装后重新启动PC。

    我在另外两台PC上尝试了此操作,但GUI窗口上仍然没有“硬件连接”指示。  

    • 是否有已知的方法可以解决此问题?  

    巴西

    吉尔

    晶圆技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!  

    上次更新时间:2018年1月14日:

    目前, 在“调试”选项卡下的GUI上条中,我取消选中了所有机会(演示,演示日志...),并且GUI指示:“硬件 连接”为绿色,但DAC输出仍不响应GUI。 此外:

    1. SDM-USB-DIG平台只有一个LED是Tun On。

    2.断开PC与'DM-USB-DIG平台'之间的USB电缆时,绿色指示'硬件 已连接'保持不变,尽管在USB电缆断开后我更改了GUI上的参数。

    • 这些更新是否可以帮助我们了解PC与EVM之间的通信问题?  

    巴西

    吉尔

    晶片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Gil,

    您可以尝试以下操作吗?

    1. 退出GUI软件
    2. 保持SDM-USB-DIG和PC连接
    3. 启动GUI软件
    4. GUI是否在右下角显示"Connected (已连接)"?

    启动后,如果设备正确连接到PC,GUI应自动显示"已连接"。  GUI不会定期轮询硬件的连接,因此在GUI处于活动状态时,不应断开SDM-USB-DIG。  如果断开连接,则需要退出GUI并从“开始”菜单重新启动。

    此致,

    马特