This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:在Windows 10上安装ADS1298ECG-FE PDK的解决方案

Guru**** 2592450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656505/ads1298ecgfe-pdk-solution-to-install-ads1298ecg-fe-pdk-on-windows-10

部件号:ADS1298ECGFE-PDK

大家好,

我找到了在Windows 10上安装ADS1298ECG-FE PDK的有效解决方案。 这是基于 Windows   8的sajmal baheesh帖子,对Windows 10做了一些修改。

步骤:

1.断开 ADS1298ECG-FE PDK并卸载软件。

2.通过此 链接中的选项2禁用驱动程序签名验证 (这非常重要。)

3.将 ADS1298ECG-FE PDK连接到PC。

4.从6.0   该 链接( 或其他任何位置)下载1.2。

5.解压,转至Bin,然后运行inf-wizard.exe。 单击下一步,从设备列表中选择“未知设备”,然后单击下一步并完成。 最后将出现一个. inf文件。右键单击此文件,然后单击“安装”。 这 将安装 libusb驱动程序。

6.安装 ADS1298ECG-FE PDK软件。 如果您正确执行了上述步骤,则不会出现任何错误,包括USBStyx部分中的错误(您不会收到丢失的“libusb0.dll”错误。)

7.接下来,您需要通过此 链接安装NI-VISA 17.0 驱动程序。 选择默认安装(需要1-2小时。)

8.使用步骤2中的方法重新启动PC (这将在禁用驱动程序签名验证的情况下重新启动PC)。  

9.从NI-VISA安装目录运行NI-VISA驱动程序向导。 选择USB并单击下一步。 在设备选择菜单中,选择相应的设备ID (如果您有多个选项,请通过从步骤5中打开.inf文件来查找"DeviceID"。)

10.单击下一步并完成。 安装.inf文件。

11.检查设备管理器。 您的设备应使用NI-VISA USB设备。

12.运行 ADS1298ECG-FE软件。 它现在将检测固件。

13.快乐,做得好!

如果这对您不起作用,请告诉我,我很乐意为您提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Saad:

    欢迎来到我们的论坛,非常感谢您发布此论坛! 我希望这将在未来帮助我们的许多客户!

    此致,