This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:JESD204B LMF

Guru**** 2590270 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656166/dac38j82-jesd204b-lmf

部件号:DAC38J82

您好,

我使用DAC38j82
我想知道IFR 是否可以 将 LMF设置为411配置,如果我使用未知1 DAC (核心)?

谢谢,Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yossi
    明天有人会回答您的问题。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yossi,

    411模式不是有效模式。 您必须在421模式下运行,然后关闭第二个DAC的电源。

    此致,

    Jim