This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8568:一个具有SPI接口的微控制器如何与多个从属设备通信

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656582/dac8568-how-one-microcontroller-with-spi-interface-can-communicate-with-multiple-slave-devices

部件号:DAC8568

请说明一 个具有 SPI接口的微控制器如何与多个从属设备(8)进行通信,例如DAC8568。 DAC8568没有“芯片选择”选项,我不确定是否可以将同步引脚用作CS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Edward,

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 您可以使用/sync pin作为芯片选择。 请确保引脚在未激活时被拉起。 如果不想同时更新所有DAC,也应使用单独的/LDAC信号。

    希望我已经回答了您的问题。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师