主题中讨论的其他部件: REF5025, REF5050
您好,
我们正在为一个项目使用ADC (ADS1258)。我们有以下疑问
1)我们的ADC信号输入是单端的,电压电平是0-5V。 我们通过LDO (REF5050AIDGKR)为VREFP提供5V电压。 是否正确或需要提供+2.5V和-2.5V作为参考电压
我们将附上我们的示意图供您参考。
2)需要外部切碎,或者我们连接的内容正确吗?
3)我的ADC输入信号是单极(0-5V),我给出的VREFP是+5V,VREFN是GND。 我想利用直二进制格式(0万h到FFFFFFh)的ADC规模的全带宽。 如何使用此配置。
请验证此示意图, 您能否 向我说明一下