This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600:ADC12D1600CIUT处于解复用非DES模式,并且看不到来自数字输出引脚的任何数据。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/654931/adc12d1600-adc12d1600ciut-in-demux-non-des-mode-and-not-seeing-any-data-coming-out-of-the-digital-output-pins

部件号:ADC12D1600

我的客户在Demux Non-DES模式下使用ADC12D1600CIUT, 但未看到任何数据从数字输出引脚中输出。 最初,客户尝试使用模拟输入引脚注入信号。 然后 ,决定使用测试模式,该模式应该绕过ADC并使用内部测试序列生成器。 这两种选择都不起作用。 虽然客户在数字输出引脚上看不到数据, 但她能够看到DCLK /-信号。 她想知道此部件是否存在某种故障排除指南,或者她是否可以获得某种指导以找到解决方案。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naser:

    我们正在研究您的问题,并将很快回复您。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naser
    我需要更多信息来帮助诊断此系统。
    客户能否提供显示所有ADC连接的示意图?
    电源电压是否在额定电平(1.9V +/- 0.1V)内
    如果客户使用扩展控制模式(使用SPI接口配置设备),请提供正在写入的所有寄存器值。 他们可以通过写入PDI和/或PDQ位来确认写入是否正常,以观察设置该位时功率的降低。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naser

    在这一问题上是否取得了任何进展?

    客户是否可以使用示波器来探测LVDS输出数据对? 输出是否始终差分0或1?

    如果满足以下条件,则输出数据引脚将切换:

    1. 所有电源针脚均已正确通电,电压在1.8V和2.0V之间(相对于GND)
    2. 设备配置正确-所有逻辑控制引脚的电压均正确
    3. 如果使用扩展控制模式,则任何寄存器写入都是合适的。
    4. 应用交流耦合差分时钟。 时钟频率必须在数据表中列出的最小和最大频率限制范围内。
    5. ADC测试模式输出通过TPM控制引脚或TPM控制位(寄存器0h,位12)正确启用。

    如果未切换输出,则不符合上述条件之一。

    此致,

    Jim B