This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RF:NPR测试

Guru**** 2594380 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656511/adc12d1800rf-npr-testing

部件号:ADC12D1800RF
主题中讨论的其他部件:ADC12D1600

此系列中某些部件的数据表列出了50 dB的NPR (如果我记得正确的话)。  您是如何准确地衡量这一点的?  您运行测试时的缺口有多宽,缺口在哪里,采样频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADC12D1600将NPR列为48.5 dB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dan
    我正在检查完成的NPR测试的详细信息。
    明天我应该有更多的信息。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dan
    我确实找到了一篇关于ADC12DXXXX NPR测试的帖子。 我认为,该帖子中提供的信息将回答您的大多数问题。
    e2e.ti.com/.../18.2178万
    此致,
    Jim B